This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A22:软启动行为

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200721/tpsm84a22-soft-start-behaviour

器件型号:TPSM84A22

我们使用 TPSM84A22在我们的系统中以最大8A 电压轨提供1.39V 电压。 请查看配置文件:

如上所示、总输出电容为141uF (3个47uF 陶瓷电容器)加0.1uF。

注意:输出端 π 型滤波器中看到的电感器对以下所述行为没有影响。 (将电感器替换为0欧姆电阻器、行为相同)

我们会看到一些情况(到目前为止、数百个电路板中有5个电路板具有这种行为...) 在这种情况下、电源模块似乎难以向容性负载供电。 请参阅以下示波器信息:

有时(尝试次数为1/5)、该模块无法加电、并且似乎进入伪断续模式、如下所示:

如图所示、该模块仍然提供0.5V 电压。 断续时间约为19ms、比数据表中提到的32.8ms 时间要短得多。

最可能出现的行为似乎与软启动功能的行为不应如此相关。 可以看到非常剧烈的上升(约22us)。 根据数据表、该模块具有4.1ms (典型值)的预编程软启动时间。

在输出端(C14、C15和 C8)移除3个47uF 陶瓷电容器可使模块无问题地上电、但斜升仍如上所述、在22us 时比每个数据表中的4.1ms 更快。

有人看到过这种行为吗?

非常感谢您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我的同事会检查一下、稍后再向您提供反馈。

    吕梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Xueliang,

    我自己做了一些更多的调查,结果是,在这些奇怪的(我不想称他们"故障"尚未...) 模块开关频率已更改为7MHz…… 这就解释了断续时间为18.7ms (在示波器上可看到大约19ms)...:7MHz 时正好为131,072个周期(0.142857us)…

    数据表中提到的32.8ms 是4 MHz 下的131,072个周期、即 TPSM84A22的 SW 频率

    此致、

    卡塔林语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Catalin。

    您的分析是合理的、浪涌电流会导致模块断续。  

    实际上、 这些模块可能发生了一些情况。  
    一个负责设置软启动时间和开关频率的内部元件似乎会被缩短。

    有关 这些模块的焊接技巧、请查看以下指南。
    我们 相信、调整焊接曲线可以解决该问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva853

    此致、

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ytzhak:

    感谢您的答复。 这些器件在现场肯定发生了一些事情。

    我将联系我们的组装厂、询问有关焊接曲线的反馈。 我将特别指出您提供的应用手册。

    在大约8个月的正常工作后、这些电源设备在客户现场的试用安装部分(CT 扫描/Xray 机器的一部分)出现故障。 如果怀疑焊接曲线是导致此问题的原因、我们将研究更多故障。 您的建议似乎意味着这个8至10个月的时间窗口是焊接问题开始显现的时间窗口。

    注意:客户报告这5次故障几乎都是同时发生的、或者非常短的连续发生(间隔几分钟)

    我坚信、TI 应该对几个"出现故障"的电源模块进行详细 FA、找出准确的故障原因。 暴露于 X 射线是否会导致模块出现故障?

    此致、

    卡塔林语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Catalin。

    我不知道这个事实,这是发生在8至10个月的实地作业!

    想知道 ESD、振动、高湿度/蒸汽/化学品或任何其他外部危险是否可能导致这种情况。

    欢迎您联系当地的 TI Fiels 应用工程师、要求退回几个样片进行 FA 和/或其他分析。

    此致、

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak、

    我们将联系当地的 TI FAE 、获取有关几个故障电源模块的详细 FA。

    此致、

    卡塔林语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Catalin。

    因为我们 将在单独的通道上处理该返回。
    请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克