This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:移除电池/产品

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200825/bq20z655-r1-removing-battery-cell-product

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQ3050

团队、您好!

我们将制造两种不同的基于电量监测计的电池组。 一个是 BQ3050和 BQ20z655。 考虑到这两个问题,我们有以下问题:  

1.我们认为,由于所有参数和校准数据都存储在相应电量监测计的闪存中,因此从 BMS 中移除任何电芯连接和电池组+/-连接不会擦除这些数据。

  因此,我们是否仍然需要上传.senc 文件(参数+校准数据)到电量监测计,即使单个电池断开(由于损坏电池)?

2.如果你解释一下燃料计内的固件,它如何使用存储的参数和校准数据会更好?

3.如果电量监测计固件检测到任何电芯断开连接(即 VC1... VC4,PACK+/-连接 ) ?

我们的主要关注点是缩短现场周转维修时间。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

     BQ3050和 BQ20z655都是基于闪存的测量仪表。 我不确定我是否理解您的问题、您即使在下电上电后也只需要上传一次黄金映像、如果断电或电池断开连接、则不会擦除黄金映像。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Wyatt、

    假设我们有多个充放电周期,即100号,并且电池单元突然断开连接并损坏。 因此,我们需要取出电池组来更换特定的电池。  重新连接电池组后,我们是否需要上传黄金映像? 或者它将像它一样工作,即使密封位打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    如果您要将老化的电池替换为新的电池、则需要为 CEDV 再次上传黄金映像(对于 Impedance Track)、这没有什么关系、因为 CEDV 仅学习 FCC。 如果仅交换一个电芯、那么在 Impedance Track 电量监测计获知老化的电芯 Ra 表之前、您可能会获得较差的监测结果。 对于老化的电芯、CEDV 始终会导致精度下降。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt,

    供您支持

    我们在这里注意到的一点是,对于 Impedance Track 电量计,每当我们收到这样的电池老化/损坏的电池,我们发现,在更换电池或重新连接电池组与电量计"Ra 表"值自动改变,而不采取任何行动。  同时密封位被清零。 因此、我们必须再次执行学习周期以获得适当的 Ra 值。    

    根据我们的理解,如果所有的值存储在闪存中,那么它们可能不会改变,直到我们重新写入它/ Re 学习循环。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    这不应该发生,我怀疑在某些时候,这是偶然的。

    此致、

    怀亚特·凯勒