This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:创建 POE 供电的直通器件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193622/tps2373-creating-a-poe-powered-passthrough-device

器件型号:TPS2373

我正在尝试创建一个将使用802.3bt PoE 供电的设备。 该器件不需要以太网数据、但会将数据和电力传递到 RJ45输出。  

目前、我计划使用 TPS2373参考设计 创建 PD、不要连接 T1的次级侧、因为我不需要电源。 然后、我要将 RJ45输入的8条引线直接连接到输出。  

我的计划是允许 TPS2373协商802.3bt 电源、然后数据/功率将直接传递到辅助器件的 RJ45输出。 我希望了解这是一个有效的设计、还是需要在两个 RJ45连接器之间添加一个 PSE 控制器来创建与辅助器件的握手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您与我们联系!

    PoE 变压器(T1)实现功率和数据分离。 对于每个以太网对(例如 PR12),它们具有相同的直流电压电位,但交流信号信息不同(例如,1号电压=+DC (请参见 PSE GND);2号电压=+DC  (请参见 PSE GND)+ AC (请参见#1))。 当它们进入 PD 时、交流信号将被消除、只有直流电压保留为直流电压源。 如果您希望 同时直通数据和电源、则需要先将其拆分并重新组合、然后由 PSE 发送。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    因为我们有一段相对较长的时间没有得到您的响应。 我将暂时关闭此主题、建议使用其中一个帖子作为可能的答案。

    如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    帝昂