This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:导致器件复位的条件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200450/lm5069-conditions-that-cause-the-device-to-reset

器件型号:LM5069

您好!

我想问您一个有关 LM5069-1的问题。
除了以下三种情况之外、是否有任何其他情况会导致器件复位?
UVLO、OVLO、POR

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    仅在这三种条件下复位器件  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    问题的背景。
    短接该器件的输出将复位而不锁存。
    但是、向 OUT 引脚添加10uF 可改善此症状。
    是否需要一个靠近 OUT 引脚的电容器?
    产品说明书中没有提到这一点。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。
    现在、实际的0.5uF 被连接到 OUT 引脚。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    短路测试期间 Vout 是否变为负值?

    您能否分享原理图和测试波形?

    此致  

    勒凯什