This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:20节电池用例问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201050/bq76930-20cells-use-case-issue

器件型号:BQ76930

团队成员:

 我的客户使用2个 BQ76930制造20节电池电池组。

 在环境测试期间、我们发现高10节串联电池比低10节串联电池高20~30mV。

 随附测试 GUI 数据和 SCH、您能帮助检查此情况吗?

 e2e.ti.com/.../P1_5F00_BMS_5F00_SCH_5F00_R02_5F00_20221214.pdf

以下是我首先要与客户确认的意见:  

1.使用万用表、仔细检查每个 LiFePO4电池的电压并 与 GUI 数据进行比较。->等待反馈

2.至少充电和放电一个周期,然后再次检查-->等待反馈

3.测试条件确认:4个电池组在环境温度下的情况相同,电池是新电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    我同意你的前两条意见。 但在进行 CHG/DSG 周期之前、请检查它们、这是在连接电芯时立即发生还是在一段时间后发生(可能适合尝试使用平衡电芯)。

    此外、上部电池可以平衡到 C1-C10电池的电压电平。 这可能是一个解决方案。  

    这个 E2E 主题 上层 I2C 隔离器在 TIDA-01093以及它如何影响上面的10电压电芯读数。

    此致、
    何塞·库索