This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25501F3:是否可以串联 TI P-MOSFET 来获得更大的有效 VDS?

Guru**** 2382030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200695/csd25501f3-can-i-use-ti-p-mosfet-in-series-to-get-a-larger-effective-vds

器件型号:CSD25501F3

您好:

我正在考虑将 p-mosfet 用作负载开关来导通/关断 GaN 开关的-28V 电压。  TI 的 P-MOSFETS 在-20V 下"最小输出"。  我能否将两个 P-MOSFET 串联在一起、以有效地降低每个器件上的 VDS?  请注意、该应用的电流消耗仅次于什么。

通常、不建议采用此技术、因为一个器件先导通(VEE 侧)、而另一个器件(负载侧)将瞬时看到整个-28V。  这些栅极将连接在一起以确保同步运行。  我可以在 VEE 漏极侧的栅极上添加一个小的 RC 时间常数电路、以便器件最终导通。  

这种技术是否可行?

-罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    谢谢咨询。 理论上、MOSFET 的串联可以实现更高的有效击穿电压。 但是、由于器件之间的参数差异、通常不建议这样做。 阈值电压的变化意味着一个 FET 始终在另一个 FET 之前导通、在另一个器件之后关断、无法确保不会超过击穿电压。 为了安全起见、我建议选择一个具有足够击穿电压的 P 沟道器件、而不是两个串联器件。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用