This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:过流保护

Guru**** 2598035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22950, TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200776/tps22990-over-current-protection

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22950TPS22997

大家好、

你好!

我的客户现在正在使用 TPS22990进行设计、他们想了解 TPS22990 OC 保护的更多详细信息、想知道在哪个电流 TPS22990会开启过流保护。

非常感谢。 期待您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    TPS22990没有像 TPS22950器件那样提供任何显式过流保护。 相反、TPS22990具有可通过 CT 引脚配置的压摆率。 这允许用户控制 dv/dt、从而在容性浪涌等事件中限制开启时的功率耗散。 如果需要显式过流保护、我会推荐 TPS22950。

    此致、


    T·洛根
    应用经理-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的解释!

    正如 TPS22990的数据表中提到的那样、TPS22990能够支持最大10A 的持续电流。我想知道如果电流高于10A 会发生什么情况、器件是否会损坏?

    期待您的回复、祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    该器件不具有热关断功能、因此是的、如果您在超过建议的电流限值的条件下运行、它可能会损坏。 但请记住、这是非常特定于布局的设计。 这一切都与 FET 的最高结温有关。 对于稳态直流、可通过以下公式计算器件大概可达到多高的温度:

    ...比较您计算的结温与数据表中的最大结温(对于这个器件125°C)。

    TPS22990是一款稍旧的器件。我们去年12月发布了 TPS22997器件、因此建议推入该器件、它将具有 TPS22990的所有特性以及热关断(将保护器件)。  

    此致、


    T·洛根
    应用经理-电源开关