This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:插入适配器后、充电控制器未启动

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197866/bq25730-charge-controller-is-not-starting-when-adapter-is-plugged-in

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

您好!

我们已经使用 BQ25731充电控制器一段时间、并使用此器件成功充电。 我们已根据产品要求切换到 BQ25730器件。 当我们插入适配器时、CHRG_OK 和/PROCHOT 为低电平、导致充电控制器无法开始充电。 我正在寻求有关可能导致此问题的原因的帮助。

我附上了一个电子表格、其中列出了所有 BQ25730寄存器、并列出了我们要编程到充电控制器中的位状态和寄存器值。 您将找到我们正在设置的位值、并突出显示绿色或橙色。 还列出了字节宽寄存器值。 请告诉我其他信息是否会有所帮助。

谢谢你。 约翰

e2e.ti.com/.../BQ25730-Charge-Controller-_2D00_-Master-Register-Document-_2D00_-2023_2D00_02_2D00_13.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    2/20是一个假期,所以我们关闭了。 不过,我会尽快回到你的身边。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭兆您好、

    感谢您的更新。 期待您的建议。

    此致、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您的 BQ25731设计正常工作、切换到 BQ25730设计应该没有那么困难。 主要区别在于 BQ25730是电源路径器件、因此设计中有额外的 BATFET。 另一个较大的差异是 BQ25730默认充电电流为0A、因此您必须设置充电电流才能开始充电。

    BQ25730



    BQ25731

    您是否包括 BATFET 和连接 BATDRV?

    以下是我建议的步骤:

    1.确保正确连接 BATFET 部分(参考 EVM)

    2.检查 REG20 (ChargerStatus)和 REG22 (PROCHOT 状态)。 我曾尝试在您的 Excel 工作表上进行检查、但不确定这些是从器件读取的值还是仅 POR 值。

    CHRG_OK 应出现、如果未出现并且您具有有效的输入、则可能是由故障之一导致的。 尝试先出现 CHRG_OK。 在数据表中:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    已经是一个星期了。 我没有看到您的任何回复、因此我假设问题已经解决。

    如果您还有任何问题、请随时提交新的 E2E 主题。

    谢谢。