This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62056:强制固定频率 PWM 模式问题

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200321/tps62056-problem-with-forced-fixed-frequency-pwm-mode

器件型号:TPS62056

大家好、我在生产中有一个设计、我发现存在一些问题、输入电压为5.0V、输出电压为3.3V。

方法是 将 SYNC 输入保持为高电平以强制 进入固定频率 PWM 模式。 大多数器件运行在大约800-900kHz 的固定频率下。

有些器件以低得多的80-90kHz 频率运行、这让我觉得它们在 节能的脉冲频率调制(PFM)模式下运行。

用少量冷冻喷剂喷涂设备将使其移动到800-900kHz 范围。

我已在示波器屏幕截图中连接了通道1上的 SW 引脚和通道2上的 SYNC 输入。

第一个显示典型的故障运行模式:

第二幅图显示了器件按预期工作:

问题是、当转换器在80-90kHz 模式下运行时、产品无法工作、因为3.3V 电源轨上存在过多的噪声。  

这是原理图、我知道 LBI 输入端有一个没有意义的电阻器和电容器、但这应该不会引起任何问题。

我用 Mouser 公司已知采购的 IC 替换了故障设计、但在更换后仍出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这是异常的。 这是我的建议。

    1.请测量故障器件上的 SYNC 引脚电压、确保该电压为高电平而非低电平。 冷喷之前/之后的电压水平差是多少?

    2.尝试移除不需要的 C121、R107和 C122。 这将排除这些部件可能出现的问题。 尤其是 SYNC 引脚上的 C121去耦电容器。

    3.深度清洁 TPS62056区域,用酒精或超声波清洁剂,确保无助焊剂污染。  

    4. 如果以上4个项目不工作,请发送给我 PCB 布局文件。 我会回顾一下。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy

    1) 1) SYNC 引脚上的电压显示在示波器迹线上的通道2上、该电压始终为5V。

    2) 2)我已删除 C121、R107和 C122 -开关频率没有变化。

    3)我已经超声波清洗板-它没有区别。

    4) 4)我将很快附上 PCB 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    PCB 布局非常糟糕、可能导致运行异常。 请参阅随附的我的原理图和布局注释。

    e2e.ti.com/.../TPS62056-Schematic_5F00_layout-review.pptx

    谢谢。

    南锡