This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR010505

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193133/dcr010505-dcr010505

器件型号:DCR010505

你好

我们正在使用 DCR010505u 从5V 输入产生-5V 电压(将正 输出 Vo 引脚14接地)

问题在于、如果我们在器件的输出中出现一个0.7V 的寄生电压(因为5V 电源提供给使用5V 和-5V 电源的器件) 器件的 LDO 部分不起作用、我们在 DCR010505u 的输出中得到恒定的0.7V

而不是-5V

使用二极管钳制0.7V 可解决此问题

您是否熟悉这个问题?

 

谢谢

希姆松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimshon:

    请提供完整的原理图、以便我们提供进一步的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是我们在本视频中

    我们添加了一个用于同步频率校正的电阻器、

    谢谢

    匀场

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimshon:

    您的上一封邮件中似乎没有附件。

    此致、