This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:-R2固件能量级别

Guru**** 2527390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200297/bq34z100evm--r2-firmware-energy-scale

器件型号:BQ34Z100EVM

 我需要了解如何计算能量比例。 如果我的电池最大能量容量为14.336kWh、-R2固件的能量标度值应该是多少? 一个相关的问题是、可以将能量标度保持为1的最大电池能量(实际)应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    TRM:2.2.8 AvailableEnergy ():0x24/0x25中描述了该功能。

    您需要设置标度、以便最大预期能量低于寄存器支持的最大值。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此寄存器组合支持的最大值是多少? TRM 的不同部分说明了 R2 电量监测计在无调节的情况下可以支持的最大 Wh 值(例如、请参阅3.8秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    我认为这已在您的另一主题中得到了解答。 最大值为32,000GWh。

    此致、

    怀亚特·凯勒