This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210EVM:转换器关断期间的开关节点振铃

Guru**** 2812165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200724/tps629210evm-switch-node-ringing-during-off-time-of-converter

器件型号:TPS629210EVM

您好!

我将在3.3V 和250 mA 负载下测试该 EVM。

我注意到开关节点上的振铃没有集中在高占空比点的稳定电压附近。 请参阅下面的示波器捕获:

此处的预期占空比约为25%、因此在关断期间会出现振铃。 振铃的作用/根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我认为您的测试条件是12Vin、3.3Vout、0.25A、电感为3.3uH、开关频率设置为1MHz with PFM PWM/PWM 模式。 如果我是正确的、应该会看到开关节点波形。 在此配置下、由于输出电流为低于1/2纹波电流0.25A、因此转换器以省电模式工作。 在省电模式下、开关频率随负载电流线性降低、从而保持高效率。 关于 SW 节点上的振铃、这是降压转换器的基本原理。 这时高侧和低侧 FET 都关断。 SW 节点值平均值将接近 Vout。 产生振铃的原因是剩余非零电感器电流通过 FET 寄生电容发生衰减。 电流最终衰减至零、振铃随之衰减。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡