This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:关于 LM60430A 的效率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1, LMS3655, LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200786/lm60430-about-the-efficiency-of-the-lm60430a

器件型号:LM60430
主题中讨论的其他器件:LMS3655-Q1、、 LMS3655

您好!

我想问您一个有关 LM60430A 的问题。
使用 WEBENCH 计算效率时、效率为97.55%、如附录结果所示。
作为参考、LMS3655-Q1结果为95.87%。
这是因为 LM60430A 的 IC Pd 大约是 LMS3655-Q1的一半。
LM60430A IC Pd 是否为可靠结果?
LMS3655-Q1具有 BIAS 引脚和较低的 FET 导通电阻。

此致、

e2e.ti.com/.../LM60430_5F00_20to30Vin_5F00_9V1300mAout_5F00_15uH37mohm.pdf

e2e.ti.com/.../LMS3655_5F00_20to30Vin_5F00_9V1300mAout_5F00_15uH37ohm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在此条件下、LM60430的最佳效率点为1A-1.3A、而 LMS3655为2A-2.5A。

    您可以看到 LMS3655效率仍在提高、但 LM60430开始下降。 这意味着与 LM60430相比、LMS3655具有更大的开关损耗。 在 LMS3655未连接偏置时、LM60430的 IQ 小于 LMS3655。  

    我认为结果应该接近于实际值。 但是、如果您想获得更精确的效率数据、最好使用硬件进行测试。  

    谢谢