This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE 和 Regin 之间的奇怪行为

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200016/bq35100-strange-behavior-between-ge-and-regin

器件型号:BQ35100

您好、先生/女士/女士、

使用 bq35100时遇到了问题、电路如下所示。

VBAT 为4.5V、VCC 为1.8V、并且 GE 连接到 SOC 的 GPIO 以提供1.7V 高电压。

首先、我们注意到我们犯了错误、因为 GE 高电平需要大于2.65V 的电压、所以 SoC 无法通过 I2C 与 bq35100通信。

为了解决此问题、我们将 GE 连接到 VBAT、然后发现一个有趣的问题。

I2C 通信可以正常工作、但电流消耗超过250mA、然后我们看到连接到 REGIN 的 VCC 上升到3.5V、远高于应该达到的1.8V。

GE 的输入似乎可以提高 REGIN 电压。 这听起来很奇怪! 您能帮助解释一下这里发生了什么吗?

然后、我开始检查电路、根据文档中的"REGIN 引脚可接受2.7V 至4.5V 之间的任何电压电平"、似乎 REGIN 效果不佳。

这是否会导致 我们谈到的奇怪问题?

GE 和 REGIN 是否应保持与 bq35100 EVM 文档中原理图所示的相同或接近电压(REGIN = 3.3)?

谢谢! 祝您度过美好的一天!

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、您好!

    是的、您应该参考 EVM 原理图、就像我们的示例一样、REGIN 和 GE 基本上是同一个节点。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Wyatt Keller。

    我听说在 GE 和 REGIN 之间有一个保护二极管、如果 GE 高于 REGIN、则该二极管开始导通。