This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:用于电流和电压控制的带宽选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200271/ucc28951-bandwidth-selection-for-current-and-voltage-control

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

各位专家、您好!

我使用 TMS320F28379D 进行 PSFB 控制。 具有 L 330uH 和 C 200uF 输出 LC 滤波器的 PSFB 形成 LC 滤波器的截止频率为600Hz。 我的开关频率是50kHz。 在选择电流和电压控制器的带宽时、它是否与 LC 滤波器截止频率有任何连接? 或带宽应低于 LC 滤波器截止频率才能正常工作?

谢谢。此

致、 阿诺普·库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚从周末回来。  我正在查看此查询、很快会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在标题中将您的问题重新发布到 TMS320F28739D、以便合适的应用工程师可以为该问题提供支持吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定 Mike

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很高兴能够提供帮助。

    此致