This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有单路/双路输出的非隔离式 POL 模块直流/直流转换器

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822, TPSM82813, TPSM82810, TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195717/looking-for-a-non-isolated-pol-module-dc-dc-converter-with-single-dual-output

主题中讨论的其他器件:TPSM82822TPSM82813、TPSM82810TPS62442-Q1

您好、TI 团队、

我正在寻找 具有以下功能的替代/类似(EN5329QI、EN6347QI 非隔离式 POL 模块)直流/直流转换器。

1.稳压器1功能: 非隔离式 POL 模块直流/直流转换器1输出0.6 ~ 4.9V 2A 2.4V - 5.5V 输入( 英特尔部件- EN5329QI 2A PowerSoC)

2.稳压器2特性:非隔离式 POL 模块直流/直流转换器1输出0.6 ~ 6.24V 4A 2.5V - 6.6V 输入 (Intel 部件- EN6347QI 4A PowerSoC)

您对此的快速响应将非常有用。

此致

卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    我的建议:

    1.替换 EN5329QI

    TPSM82822 - 2A 降压模块、可支持

    VIN = 2.4V 至6V
    Vout = 0.6至 Vin
    输出电流= 2A

    如果绝对有必要让输出电压达到4.9V、我建议下面这个模块更大一些但功能更多:

    TPSM82813 - 3A 降压模块、可支持

    VIN = 2.75V 至6V
    Vout = 0.6至 Vin
    输出电流= 3A

    2.更换 EN6347QI  

    TPSM82810  - 4A 降压模块、可支持

    VIN = 2.75V 至6V
    Vout = 0.6至 Vin
    输出电流= 4A

    请告诉我这些器件是否适合您的应用。

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    感谢您分享这些电源模块。 下面显示相应的输出电压、我将选择器件。

    这意味着、您有没有任何电源模块可提供双路/三路/四路输出、额定电流为4A、同时保持上述功能?  

    此致

    卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    我们的产品系列中有一个双路输出降压转换器:

    - TPS62442-Q1.  

    它可以提供两个2A 电压轨或一个3A 电压轨和另一个1A 电流轨。

    我可以提供的另一种选择是采用 PMIC。 它们不是具有集成电感器的模块、但支持许多电源轨:

    https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html#p32=2;5&p238min=0;10.8&p238max=3.6;7&p451max=0;8.32

    如果您对 PMIC 感兴趣、我会将您的问题转交给 TI 内部的负责组织。

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    我有几个问题。

    1、建议部件的交货周期是什么?

    2.建议的零件的生命周期是什么?

    3.请同时分享以下分位数的定价。

    A. 1k

    B. 10k

    3 50k

    4.100K

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    感谢您提出建议的器件。

    我有几个问题。

    1、建议部件的交货周期是什么?

    2.建议的零件的生命周期是什么?

    3.请同时分享以下分位数的定价。

    A. 1k

    B. 10k

    3 50k

    4.100K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    您能否确认您对我们的  TPS62442-Q1感兴趣?

    如果是、我会通过电子邮件将您的问题转发给我们的营销团队。

    此致
    纳尔逊