This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3425-REF3425 EP:EP 使能引脚-数据表不明确

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199706/ref3425-ep-ref34xx-ep-enable-pin---datasheet-unclear

器件型号:REF3425-REF50 EP
主题中讨论的其他器件:REF3425

大家好!

购买 REF34xx 和 Ref35xx 器件时遇到问题。 唯一可用的就是 REF3425-TEP

但我们的应用需要使能引脚。 EP 数据表仅显示包括使能引脚的引脚排列。

EP 版本是否具有 enable 功能? 数据表仅在启用时显示该值。

非常令人困惑-有人知道吗?

我会被归咎于订购延迟或订购错误的部件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    REF3425和 EP 上的引脚3 为"使能"。

    REF3425T 没有 使能引脚。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud、

    该操作没有帮助、因为-FET EP 数据表不包含没有使能引脚的-T 版本的图纸。 EP 数据表中的任何位置都没有提到-T 版本。

    我在这里有一个重大事件、因为我查看了仅显示使能引脚的 EP 数据表。 因此、现在向需要使能的电路板安装了200个器件。 当然是工程师的责任!

    -Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    -T 版本仅提供工业版本、不提供 EP 类型。 这就是您在 EP 数据表中看不到它的原因。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud、

    我认为您是对的、混淆来自 Mouser.com 上列为 REF3425MDBVTEP 的器件

    T 和 EP 的组合使我和我们的分包商感到困惑。
    我们可以关闭此主题、但我仍会在器件放置之前对其进行测试、因为错误会导致我的金钱和声誉损失惨重!
    我衷心希望小型半导体技术的顺利发展。 在微观的干旱是另一个故事...