This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:TPS71730DCKR 的标记

Guru**** 2521760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200591/tps717-marking-of-tps71730dckr

器件型号:TPS717

尊敬的先生/女士:

我们有两个 TPS71730DCKR 样片、但我们发现标记是不同的、具有两种标记、请查看所附的图片。

您能告诉我哪一 个是正确的、或者此器件提供了两个标记吗?

我们希望确保、如果未来需要更多数量的产品、以便我们可以同时接受这两者。

请帮助检查并提供建议。

非常感谢!

苏珊

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    这些器件是否来自相同的卷带? "BNA"上面和下面的破折号是二进制生产日期代码、因此这些代码是正常的、但如果它们来自同一卷带、我希望它们是相同的。 根据它们的封装位置、引脚1标识可以不同、就我所知、它们看起来是正常的、不过、如果它们位于同一卷带中、我希望它们是相同的引脚1标识。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick

    它们是不同的卷带和生产日期代码、左侧是2025+、 右侧是2136+。您是说两个标记都 可用吗?

     

    非常感谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    是的、这两种方法都有效。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    苏珊