This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:MOSFET 处于关闭模式

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198886/lm5050-1-mosfet-in-off-mode

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

我的客户有一个  关于 MOSFET 体二极管导通的问题、请参阅以下内容:  

  1. 当 MOSFET 处于关闭模式时,MOSFET 体二极管将有多大的电流提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lindsey:  

    当 MOSFET 关断时、体二极管仍可以正向偏置(当输入电压大于输出 电压时)并允许电流。 流经体二极管的电流没有限制-这取决于输入电压、输出电压和负载电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen GD:

    感谢您的回复。  

    我们计划将此器件用于 EV 车辆的 OR-ing 应用。  


    我们还需要在睡眠模式下以及从 CAN/LIN/等接收到任何中断时关闭输入电源。 我们需要打开电路板的电源。

     
    由于体二极管始终在 关断模式下导通 LM5050-1、因此如何实现 上述要求、请指导我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    为了避免二极管中出现 PD、我们使用 LM5050-1栅极驱动器 OR-ing 解决方案。  

    如果 体二极管在电流中没有任何限制, 栅极驱动器对 MOSFET 的用途是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    为了实现正向电流阻断、您必须在反向方向上使用额外的 FET。 对于应用、您将需要 LM7480-Q1 控制器、它可以驱动2个采用背对背配置的 FET、如下所示。

    • FET Q1被称为理想二极管 FET、用于阻断反向电流并保护下游免受输入反极性情况的影响。
    • FET Q2被称为负载开关或热插拔 FET、它需要在 EN/UVLO 低或过压等情况下阻断正向电流。