请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1
我的客户有一个 关于 MOSFET 体二极管导通的问题、请参阅以下内容:
- 当 MOSFET 处于关闭模式时,MOSFET 体二极管将有多大的电流提供?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Murali:
为了实现正向电流阻断、您必须在反向方向上使用额外的 FET。 对于应用、您将需要 LM7480-Q1 控制器、它可以驱动2个采用背对背配置的 FET、如下所示。