This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:IMON 的长期精度

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199689/tps1653-long-term-accuracy-of-imon

器件型号:TPS1653

您好!

我正在评估 TPS16530、正在寻找有关 IMON 的长期精度和稳定性的信息。 另外还想知道此输出是否有任何校准要求。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1653.pdf?ts = 1675463142294&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS1653

谢谢。

扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zak、

    欢迎使用 E2E  

    您是说 IMON 随时间变化的精度和稳定性如何?

    您的应用用例和最终产品是什么? 为什么 IMON 至关重要?

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、我希望了解 IMON 随着时间的推移而产生的精度和稳定性。

    我们正在评估是否可以在测试和测量应用中使用 IMON 作为报告特定线路上电流的便捷方式。 这是测试和测量应用、因此我们需要确定系统中传感器的任何校准要求。 使用此功能报告电流很可能需要我们将此组件确定为已校准项目。

    谢谢。

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    让我来检查一下、然后回复给您  

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zak、

    我们在我们的器件上进行 HTOL 验证,在大约125°C 的温度下保持器件开启1000小时。 这种晶体可加速老化、并考虑10年左右的老化 因此、IMON 增益的数据表限值是在考虑老化因子后确定的。

    此致

    G·库纳尔