This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:TPS563202的测试报告

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200379/tps563202-test-reports-for-tps563202

器件型号:TPS563202

大家好、  

我在设计中将 TPS563202用于5V 2A 电源。 我无法找到此 TPS563202的仿真文件(Spice 模型)。 如果您为 TPS563202提供仿真文件或 SPICE 模型、会非常有用。 如果无法提供仿真、请向我提供测试用例以及测试结果、其中包括启动、稳态、负载瞬态、输入瞬态以及电阻容差变化。

谢谢、此致、

Kaki POTHURAJU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaki:

    TPS563202的 PSPICE 仿真文件可以从 TI.com 下载。

    请访问以下链接以查找仿真文件:TPS563202数据表、产品信息和支持| TI.com

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    感谢您的关注。 我想在 TINA 中使用 Lt SPICE 进行仿真。 TI 提供的 PSpice 仿真已加密、但在 Lt SPICE 中不起作用。 如果您有任何未加密的 PSPICE 模型、请向我提供。  

    此致、

    Kaki POTHURAJU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaki:

    很抱歉、目前我们没有 TPS563202的 TINA 和 LTSpice 模型。 如果您想要获得测试报告、请发送电子邮件给我: zixu-wang@ti.com。 请在电子邮件中提供您的要求和应用信息。

    BRS

    资旭