This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:校准过程命令

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199550/bq34z100-g1-commands-for-calibration-procedure

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

在生产过程中、我们将使用我们自己的软件工具来校准 bq34z100G1。 我不清楚我们必须发送哪些命令。 在 TRM 中、我们没有找到该流程的详细信息。 只提供了一些有关命令的简短信息。

Battery Management Studio 中的 CC Offset 校准过程大约需要一分钟。 您能帮助我们澄清发送了哪些命令吗?

感谢你的帮助。

此致

S·萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    塞 TRM 第3.4节电压测量及校准和生产指南 www.ti.com/.../slua665.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的答复。 但我仍然缺少有关我们必须针对不同校准过程发送的命令的详细信息。

    您能给我们提供一些关于校准程序的更多详细信息吗?

    此致

    斯蒂芬妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    您需要哪种特定的校准过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    第一步、我们将实施 CC 失调电压校准。 应依次执行所有其他校准程序。

    此致

    斯蒂芬妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    其中应概述了手动校准的所有步骤。

    2. 一般流程

    2.1.  CC 偏移

    CC 偏移校准主要由电量监测计完成、我们只需要轮询 CCA 位、直到它完成。

    一般程序:

    1. 确保设置了 CAL_ENABLE (如果未启用): 0x002D
    2. 发送 ENTER_CAL 命令:0x0081
    3. 发送 CC_OFFSET 命令以开始处理:0x000A
    4. 拉动 CCA 位、直到其清除(可能需要一些时间来清除、可能长达一分钟):可从 CONTROL_STATUS 命令0x0000高字节位3读取 CCA。
    5. 当 CCA 清除时、发送 CC_OFFSET_SAVE:0x000B
    6. 发送 EXIT_CAL:0x0080
    7. 再次发送 CAL_ENABLE 以退出 CALIBRATION 模式:0x002D

    2.2. 电路板偏移

    电路板失调校准与 CC 失调电压非常相似。 我们轮询 BCA 位、而不是仅轮询 CCA。 对于电路板偏移、可以参考 CC_OFFSET 过程。

    1. 确保设置了 CAL_ENABLE (如果未启用): 0x002D
    2. 发送 ENTER_CAL 命令:0x0081
    3. 发送 CC_OFFSET 命令以开始处理:0x000A
    4. 拉取 CCA 和 BCA 位、直到它们清除(可能需要一些时间来清除、可能长达一分钟):可以从 CONTROL_STATUS 命令0x0000高字节位3读取 CCA。 BCA 是高字节位2。
    5. 当 CCA 清除时、发送 CC_OFFSET_SAVE:0x000B
    6. 发送 EXIT_CAL:0x0080
    7. 再次发送 CAL_ENABLE 以退出 CALIBRATION 模式:0x002D

    2.3. 收集原始校准值

    需要来自 ADC 的原始电压、电流和温度数据对这些参数进行校准。

    2.4. 电压校准

    电压校准将与 BQ35100流程图略有不同、我们需要修改分压器校准参数、而不是 vOffset。 应使用以下公式、并在 DF 中更新"分压器"、而不是 vOffset =Voltage ()-avgRawVoltage 级。

    newVoltageDivider = oldVoltageDivider*(forcedVoltage/rawVoltage)

    2.5. 温度校准

    BQ34Z100-G1和 BQ35100的温度校准相同。

    2.6. 电流校准

    BQ34Z100-G1和 BQ35100的电流校准相同。

    2.7. 浮点转换

    BQ34Z100-G1和 BQ35100的浮点转换相同。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的详细解释。 还有一个问题:
    OFFSET_CAL (0x0082)和 CC_OFFSET (0x000A)之间的区别是什么。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    斯蒂芬妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    TRM 中对此进行了定义。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我见过这种情况。 但我不清楚这在细节上意味着什么。

    此致

    斯蒂芬妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    OFFSET_CAL 会报告校准模式下的偏移。 CC_OFFSET 实际上指示电量监测计执行内部 CC 失调电压校准。

    此致、

    怀亚特·凯勒