This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:-R2设计容量

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200298/bq34z100evm--r2-design-capacity

器件型号:BQ34Z100EVM

TRM 的第3.8秒中似乎存在有关-R2固件的拼写错误。 32.76mA ethl  但是、表7-1中提到的"设计容量"最大值是32767mA、对于16位带符号的寄存器来说是合理的。 因此、在第3.8秒中、该值应为32767mA 或32.76Ah (比例因子可达到1的值)。 我在这里遗漏了什么?

根据类似的逻辑、在第3.8秒中、功率值和能量值是否也是错误的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    未缩放 的最大值是32767mA,它不是32.76mA

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此 TRM sec 3.8中的值确实不正确。

    您是否还可以检查第3.8秒中的功率和电能值、正确的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    能量和功率为 32767cWh 和 32767cw、这是最大寄存器大小。

    此致、

    怀亚特·凯勒