This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:AN-1990电流模式控制 SEPIC 补偿

Guru**** 2522520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193168/lm3478-an-1990-compensation-for-current-mode-control-sepic

器件型号:LM3478

大家好、

客户有一些问题

  • 很好
  •  我在 AN-1990电流模式控制 SEPIC 补偿方面存在一些问题
  •  转换器所获得的计算结果与 AN-1990中所示的完全不同。
  •  1系数的结果。 附录 B(7)
  • DC0 6.728e-13 -- DC1 1.874e-16
  • DC2 2.732e-21 -- DC3 2.357e-26
  • DC4 3.557e-31--DC5 1.7657e-31
  • DC5 1.1654e-41
  • 附录 B(8)
  • N0=8.9843e-13;
  • N1=1.5273e-18;
  • n2=1.0377e-22
  • N3 =2.016e-28
  • N4 = 1.958e-33
  • n5 =6.650e-36
  • n6 =6.457e-44
  • AN-1990数据表的参数用于
  • 2- Matlab 中的传递函数(6)
  • G=((NCC*)/(DCC*RSN)*ADC;
  • 3我不确定、但 CV1为0、我不知道这是误差、还是该方程的结果为0。

任何错误或帮助都会很好。

 最后、如果您在 MATLAB 中有正确的计算样本、我会很感激。

这是 AN-1990

https://www.ti.com/lit/an/snva405a/snva405a.pdf

因此,我只会发现,我张贴了我的"exemple.txt"和附件图像,并有一个专业的比较,与
 AN-1990电流模式控制补偿 SEPIC
 转换器
 与计算结果(6)、附录 A -
 附录 B
 ,因为结果不匹配。
 并且主要 CV1 =0。
请帮帮您
。 谢谢。此致、 薇薇安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您联系我们、但我对 Matlab 文件的含义感到非常困惑。 我认为 TI 网站上没有任何 Matlab 文件。

    其次,从 AN-1990的系数,他是什么意思,他不会得到像在 AN-1990的那些,这些是公式,所以, 我很困惑、您能否详细说明并清楚地写下问题、而不是复制粘贴客户的最后一条消息、因为我不知道、或者您在谈论什么。

    谢谢!  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的快速回复。

    这些内容不是不完整的客户描述或最终信息、而是完整和详细的描述。  

    我已将您的回复转发给客户。 我希望他可以尽快答复你的问题或重新说明她的问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    谢谢你的答复,我看到。 这个问题似乎并不十分详细,  

    我期待着她的回应。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haroon,ć

    客户回答:

    "那怎么行? 我认为 TI 网站上没有任何 Matlab 文件"

    -关于 MATLAB 文件我分享它在(. txt)格式而不是(.M)。
     为什么我将代码复制到文件(. txt)
     TXT 文件包含 MATLAB 中的代码。
     但我共享来自 MATLAB 的(.m)。
    我的意思是 MATLAB 文件、我的意思是".m"。
    第一个。
     询问传递函数、不再确定
     如果在等式(6)中?。
     VOUTN = NCC (s)/
             DCC (s) RSN * Vc
     问题是(S)表示"S1"
     ,"IL1和 iL2"之和" o 代表传递函数的"s"。
    或者它只是(s)不代表任何东西、并且是 DCC 和 DCC 的一部分、我只是将 S1和 S 相混淆。
    存储数据。
    CV1 = DL1 (LM - DL1) T2是唯一始终为0的参数、这是正常的吗?
    注意: 所使用的参数与本文档中所示的相同。
    忽略系数
    请帮帮您
    。 谢谢、此致、 薇薇安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    很抱歉、我不是 MATLAB 专家、她能问我她的问题是什么特定的东西吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    很抱歉,到目前为止,我们对此问题无能为力。
    问题是否已经解决、或者我们是否仍能从我们身边帮助解决?

    如果有关于 SEPIC 设计补偿的任何具体问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    由于没有客户的跟进回复、您可以先关闭此帖子。

    感谢你的帮助。

    此致、

    薇薇安