This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:Vin 接近 Vout 时的功耗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200277/tps629206-power-consumption-when-vin-is-close-to-vout

器件型号:TPS629206

我正在寻找一种高能效转换器、通过单节锂离子电池生成3.1V 的电压。  在我的应用中、转换器 大部分时间都处于极低的负载下、因此节省能源非常重要。 我发现 TPS629206在大部分工作范围内表现良好、但一旦 Vin 降至 3.25V 以下、无负载功耗就会跃升到4mW。 从数据表中、我知道这是因为当 Vin 低于 Vout 的15%时退出"省电"模式。 我有几个问题:

1.在我的 EVB 模式下、省电模式会在高于输出电压5%时取消、而不是15%。 这是典型情况吗?或者我应该期望大多数器件在比输出电压高15%的条件下进行转换吗?

4. 4mW (3.2V 时的1.25mA)功耗在此模式下通常为吗? 遗憾的是、数据表未指定此模式下的静态电流。

3.有没有办法可以降低静态功耗呢、在"100%模式"也会发生这种情况呢?

4. 如果问题3的答案是"否"、您能否推荐其他具有良好功效但又在"100%模式"下保持空载效率的降压转换器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    1. 15%是典型值、由于器件不同、大多数器件的转换应该是15%。

    是的、3.2V 输入的1.25mA 在此模式下是正常的。 该数据表指出、在12V 输入电压、1.2V 输出电压、0A 负载下的工作静态电流(PWM 模式)为典型5mA。 它在7.5节"电气特性"表中。

    3.由于输出电压为3.1V、没有更好的方法可以为您的应用降低此静态电流。 针对3.1Vout 没有内部反馈选项、否则、您可以使用 VSET 来消除反馈电阻器、以进一步降低功耗。 您可以尝试配置为1MHz 以降低开关损耗。

    4.我不知道其他具有100%模式省电模式的降压转换器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您的答复。

    我已尝试使用 VSET、 功耗并没有太大不同。 这种静态功耗不是开关造成的、因为即使在没有开关的100%模式下、我仍然可以看到它。

    我能想到的一种解决方案是定期关断(禁用输出放电)。 根据我在数据表中看到的内容、我需要为它提供 EN 约2ms、并使其在周期的剩余时间内断电。 具有足够输出电容时、它应该能够保持电容。

    感谢你的帮助。