This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:用于在5°C 至50°C 切断充电的电池充电器 IC TS 引脚电阻器计算

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200423/bq25601-battery-charger-ic-ts-pin-resistor-calculation-for-cutting-off-charging-at-5degc-to-50degc

器件型号:BQ25601

目前、我们的设计中使用了电池充电器 IC BQ25601RTWR、该充电器用于控制1500mA 锂离子电池的充电和放电。

我们希望控制充电温度从5摄氏度到50摄氏度的截止温度、但数据表仅提供了从0摄氏度到60摄氏度的范围详细信息。

TS 引脚电阻分压器计算在5摄氏度至50摄氏度温度下完成、我们得到的电阻值为4.7k 和30k

已采用的计算值如下所示。

VREGN=4.7V

VREGN 的 VT1-73.3%
T1 (0°C)阈值、充电暂停 T1低于该温度。 充电器暂停充电。 占 VREGN 的百分比

VT3 - VREGN 的44.7%
T3 (45°C)阈值、充电至高于此温度的 ICHG 和4.05V。 充电器暂停充电。 占 VREGN 的百分比

电池详细信息
RTCOLD (5C)- 22.37
RTHOT (50C)- 4.27

RT1-4.7K (近似值)
RT2-30K (近似值)

已完成计算:-

对于此设置5摄氏度至50摄氏度充电温度范围的计算、上述值是否正确、或者我们是否漏掉了任何东西?

还需要在下表中澄清一些价值细节。
1)下表是我们必须遵循的一项标准,或者这些值是否会因不同的温度而变化。
2)第二栏是什么意思?
3)要将0°C 至60°C 更改为5°C 至50°C、必须使用的百分比值是多少。
4) VT3的状态对电池意味着什么(它将充电到电压高达4.05之后停止充电或当它达到温度时会停止充电,而不考虑电压?)

请确认 CACUALTION 值并建议是否有任何更改。