This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:所需的 VID 格式转换。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200513/tps53659-required-vid-format-conversion

器件型号:TPS53659

我将使用 Fusion Digital Power Designer 在 TPS53659中设置 VOUT_Max 值。

我已在中将2.5V 设置为 VOUT_Max 值 0x24h 。 在回读该寄存器时、 0xC900  

如何将十六进制值转换为分贝值以及 VID 格式?

有人可以指导我如何 进行转换、如果我想设置一些其他值、如何找到该 VID 格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请阅读数据表中的表5-1以将十六进制值转换为最高 VID_MODE (5mV 或10mV)的实际电压。

    此致

    颐和