This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:开环电压增益的参数条件

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198464/ucc2804-parameter-conditions-for-open-loop-voltage-gain

器件型号:UCC2804

我正在进行部件 UCC2804QDRP 的认证、我想知道进行 TI 开环电压增益测试测量所需的所有条件。  根据数据表、最小值为60dB。  该值是如何获得的。  请解释开环电压增益测试测量的所有条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veronica:

    我正在与内部团队核实这一点。 我会在有更新时通知您。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veronica:

    我们无法分享用于测量误差放大器开环电压增益的特定测试设置的相关信息。

    要澄清一点、您是专门询问误差放大器开环响应还是转换器增益/相位? 转换器增益/相位将取决于器件的特定应用、误差放大器开环增益通常非常大(在本例中为1000dB 或60dB)、因此将 FB 引脚从 VREF/2偏置几 mV 并测量 COMP 引脚将可以估算此增益。 对于60dB 增益、5mV 误差信号将在 COMP 引脚上提供5V 输出。 您可以参考数据表中的功能方框图图9.2、以帮助了解误差放大器的内部连接。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    约瑟夫