This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-Q1:TPS62110-Q1稳定性

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200600/tps62110-q1-tps62110-q1-stability

器件型号:TPS62110-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62110

我们使用3个 TPS62110直流/直流降压转换器来创建用于 FPGA 的+3.3V、+1.2V 和+1.2V_CORE 电源轨。 3.3V 电源为组 I/O 供电、+1.2V 为一个 SerDes 模块供电、而+1.2V_CORE 为 FPGA 内核供电。  3个 TPS62110转换器由通用标称8V 电源供电。 8V 电源由大约30英寸长的26AWG 电线供电。

我们的 FPGA 会定期受损、而损坏 FPGA 的最常见方式(到目前为止)是 FPGA 电源轨过压。 因此、我们认为我们的 TPS62110电源轨可能会变得不稳定。

谢谢。

约翰·米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    其中一位 TI FAE 已通过电子邮件联系我们。 我们将通过电子邮件处理审核和反馈、并关闭此主题。

    谢谢。

    阿莫德