亲爱的支持者
我读取寄存器值, 结果为0xb4
即8级、但在 PD 功率为3w 而不是8级的条件下、
为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的支持者
我读取寄存器值, 结果为0xb4
即8级、但在 PD 功率为3w 而不是8级的条件下、
为什么?
您好、 Raymond
1.寄存器地址为0xe,返回值为0xb4,否则为0x06
/# i2cget -f -y 1 0x23 0xc
0x06
/# i2cget -f -y 1 0x23 0xd
0x06
/# i2cget -f -y 1 0x23 0xe
0xb4
/# i2cget -f -y 1 0x23 0xF
0x06
电流和电压寄存器结果如下所示、我们的系统显示3.5W
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x38
0x35
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x39
0x02
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x3a
0xA5
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x3b
0x3B
2.仅连接一个 PD
3、系统有3个 PSE,24个端口
一个通道对应一个端口
读取2线对管制配置寄存器
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x1E
0xFF
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x1f
0xFF
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x20
0x3c
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x21
0xFF
读取4线对管制配置寄存器
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x2a
0xFF
/# i2cget -f -y 1 0x23 0x2b
0xFF
4.目前无法实现。
Br
明豪
您好、 Raymond
我使用可设置功率(最大30W)和等级(无约束)的测试仪
以下设置是3w 类8
显示 PD 处于的测试仪设置和测试日志
#端口1 3 8
#show port 1
端口[1]:57.28V 40.77mA 2.335W 类别[8] 802.3at (类型2)
交换机控制台读取寄存器显示4类
/# i2cget -f -y 1 0x20 0xd
0x44
另一个示例是使用以下器件连接 IP 电话
PoESmart -以太网供电(PoE)在线测试仪—Primus 电缆
测试仪获得以下显示 PD 处于的数据

交换机控制台读取寄存器显示8级
/# i2cget -f -y 1 0x23 0xe
0xb4
尊敬的 Minghao:
延迟响应道歉、寄存器0x0C 至0x0F 显示了 PD 器件的请求分类。 如果 PD 能够达到8级、则读取这些寄存器(取决于连接的端口/通道)将显示8级读数。 要查看分配的分类(这是 PD 和 PSE 之间协商的实际分类功率)、您需要读取寄存器0x4C 到0x4F。 您可以在数据表第25页的第9.1.4节中找到如下所示的更多信息:

即使 PD 支持8级、它也可以消耗小于90W (100m 电缆后、PD 侧为71.1W)、仍在8级上显示请求和分配的分类。 例如、在下面的屏幕截图中、我使用带有 REACH PoE 测试器的 TPS23881EVM 来模拟8类 PD 图3W:

在寄存器映射中、0x0E 和0x0F (因为我使用的是通道7和8)为请求的类读取0xB4 (8类)、就像您观察到的那样。 在寄存器0x04E 和0x04F 中、我们还可以看到分配的分类为8类:

对于 PoE 测试仪、它似乎能够满足 bt 4类标准、这就是 PSE 检测8类(用于请求和分配)的原因。 我不熟悉特定 PoE 测试仪的工作原理、但如果您使用的测试仪只能满足(2类)标准、则请求 PSE 寄存器(0x0C-0x0F)和分配寄存器(0x4C-0x4F)应读取4类(数据将读取0x44)。 \
如果您有任何进一步的问题或疑虑、敬请告知!
谢谢。此致、
雷蒙德·林