This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53625:可帮助客户审查原理图设计、电感为0.22uH 0.8 ml。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196556/tps53625-help-the-customer-review-the-schematic-design-the-inductance-is-0-22uh-0-8-ml

器件型号:TPS53625
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在本周晚些时候或下周早些时候发布我的答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是到目前为止我的评论、仍在评论:

    1- VR_ON 上拉至3.3V 是10K、下拉为2K。 VR-ON = 2K/12K*3.3V = 0.55V。 它高于 VR_ON 最大 Vil

    此文件中未包含 VCLK、nAlert 和 VDIO 的上拉电阻。 它们在别的地方吗?  

    3反馈信号 VR_PVNN_NAC_VSENSE_DP 和 VR_PVNN_NAC_VSENSE_DN 仅显示在该文件中。 它们在别的地方吗?

    4-为 B 型斜坡移除 R4360上拉。 检查表格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 五个功率电感 DCRS 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    我不理解您的上述问题。 您的意思是什么电感器?

    此致