This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:电流源是否可由用户控制?

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200428/lm3489-is-current-source-controllerable-by-user

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件:LM27313

您好、论坛

我是否能够控制 LM27313中来自电流源的电流值? 如果是,如何?

我想说明这一点、因为数据表中有一些不同的常数值、例如最小值5.5uA 或3uA。

我会感激,如果我能得到一个明确的答案。

此致、

京模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungmo:

    仔细查看您对原始 E2E 主题的回复、似乎您询问了 ADJ 引脚上的内部电流源、该电流源用于图23的外部检测电阻电路。

    该电流源不是可以控制的、因为它位于器件内部、用于在 RADJ 电阻器上提供电压差。 可将 VADJ 电压与 VSENSE 电压进行比较、以形成电流检测电路。

    此致、

    吉米