This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:存储器和振荡器

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198853/bq40z80-memories-and-oscillators

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我们收到了客户的这些咨询。

1.根据 BQ40Z80框图、该组件有3个不同的存储器。 运营商能否访问他们所有的地址?


2.在 BQ40Z80内部使用了多少个振荡器。 请参阅: 8.3.6.1振荡器功能

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    可以通过 bqStudio 对程序闪存进行编程和读取。 地址和访问信息并非由 TI 发布。

    可以通过 bqStudio 的"Data Memory"选项卡读取/写入数据闪存的部分内容。 TRM 中指定了地址。

    bqStudio 的"Registers"选项卡会返回许多 RAM 值。 RAM 不可由地址访问。

    振荡器数量也没有公布。 在功耗模式中可能会提到高速和低速振荡器、这是唯一可用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    请在下方查看我们的客户反馈。

    感谢您的答复
    我是在运行模式和调试工具期间查找组件信息

    组件如何检查不可变存储器内容的有效性?
    是否有位冗余的位测试或字保护?

    组件是如何关注变量存储器寄存器数据完整性的?
    是否有任何周期性校验和测试或数据使用带有单一位冗余的字保护?

    关于内部振荡器、我从您的回答中了解到有不止一个独立的振荡器。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    存在已验证的内部校验和、如果不匹配、将在状态寄存器中显示故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    请查看我们客户的后续查询。

    关于校验和验证、是定期执行还是仅在启动时执行?

    关于内部振荡器、是否不止是一个独立的振荡器?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    我认为校验和取决于哪一个。 当 DF 发生更改时会检查 DF 校验和、如果 DF 写入不良、则可能会导致 PF 事件。 其他校验和可用于查看某些存储器部分是否发生了任何变化、如果它们对我们可以重点介绍的其中一个校验和命令有特定问题。

    数据表中提供了所有振荡器信息:  

    此致、

    怀亚特·凯勒