This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:慢启动

Guru**** 2387390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200333/lmz35003-slow-start

器件型号:LMZ35003

大家好!

我有一个关于慢启动的问题。
规定 SS 引脚必须在5V 或更低的电压下打开、但当输出电压为5V 时、是否可以通过连接22nF 电容器将 SS 时间设置为17ms?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    数据表建议、由于内部电容器已足够、当输出电压为@ 5V 或更低时、SS 可以悬空。 如果您希望增加 SS 时间、则可以在 SS 引脚上添加一个电容器。  

    此致、

    理查德