This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:输出短路保护

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200395/ucc28c44-output-short-circuit-protection

器件型号:UCC28C44

迪尔斯

我们设计了一个±12V/+7V_ COM/+7_ VF 的4通道输出、起始电阻:800k。 当 Vdc=80V 时、芯片开始正常工作、Vcc 电源引脚和+12V 输出共用同一个绕组

在短路测试期间、只有+12V 的短路会造成短路保护。 其他输出短路芯片不会进行毛刺保护。 MOS 管烧坏。 从波形可以看出、Isense 引脚的幅度超过了1V、但芯片未被密封。 请帮助分析原因,谢谢!

CH1:MOSFET VDS 波形

通道2:Isense 波形

CH3:MOSFET Vgs 波形

Ch4;Vcc 波形

Sch:1

2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    如果您可以附上显示您所描述内容的波形、那会有帮助吗? 我无法从您连接的波形中看到太多内容。 还有什么是刺痛保护-我不熟悉这个术语? 由于+7V 是反馈电压、因此所有其他电压都是交叉稳压器。 施加短路很重要、应该将短路施加在经过调节并反馈到 PWM 的输出轨上。 此外、请测量您的控制环路增益和相位响应、如果可以的话、与大家分享?

    此致、

    史蒂夫·M