This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756EVM 上的 Q4 MOSFET 在升压模式运行期间过热

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356831/bq25756-q4-mosfet-on-bq25756evm-overheats-during-boost-mode-operation

器件型号:BQ25756

您好!

我计划使用 BQ25756设计锂离子电池充电器(55V 10A)。 我正在对 BQ25756EVM 进行测试、以验证芯片是否兼容。 在这些测试期间、我遇到了问题。 我注意到、在升压模式运行期间、与其他 MOSFET 相比、电路板上的 Q4 MOSFET 升温更多。 当 Q1、Q2和 Q3在室温下在-70 °C 之间运行时、Q4达到94°C (在升压模式下)。 我已经尝试使用具有5V 500mA 或12V 1A 电源的 J6连接器在内部和外部驱动 MOSFET、但结果保持不变。 下面列出了该 EVM 的工作参数和 MOSFET 的 ID;  

  • Vsupply:45V 20A
  • CV 模式负载:调整40V 用于降压、50V 用于升压运行
  • 输出电压:55V
  • 输出电流:10A
  • IIN (最大值):20A
  • Fsw:200kHz
  • 所有 MOSFET 均相同:AlphaΩ AONS66614
  • MOSFET 的栅极电阻:0R  

考虑到 Q4上的多边形大小和所有这些参数、是否预计 Q4会变热太多? 如果没有、您是否有任何建议来解决此问题并降低 Q4的工作温度? 提前感谢您的宝贵支持。  

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1个 MOSFET 比其他 MOSFET 加热得更多之前、我们尚未看到这种情况。 我看到您正在使用额定电压为60V 的 AONS66614、且充电操作电压非常接近此值。 在某些工作模式下、可能会突破该限制。 我们建议将60V MOSFET 用于40V 应用、我们建议客户将80V MOSFET 用于60V 应用。 请尝试额定电压为80V 的 MOSFET、并告知我此问题是否仍然存在、然后我可以尝试分析问题。