This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:50A 降压模式

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25756, BQ25750, BQ25756E, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354617/bq25758-buck-mode-for-50a

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件: BQ25756BQ25750BQ25756ELM5122

我计划在降压模式下使用 BQ25758、用于50V 到8V 的双向电池充电器、充电电流为5A、放电电流为50A。
我发现的一个限制是最小电感 DCR 为2.6mR、电流检测电阻器为5MR。 这意味着放电模式下的高损耗。
这些参数有多重要? 可以使用较低的电感器 DCR 和 CS 电阻器来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想告诉您并确认 BQ25758不是一种电池充电器、它是一种双向降压/升压控制器。 请告诉我,这是你的意思,或者如果你想要一个电池充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 我更喜欢使用电池充电器、但此应用没有太多选项。  BQ25756仅在 Buck-Boost 模式下工作、这意味着不需要额外的开关级。

    您认为它也可以用作电池充电器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuno、BQ25758不能用作电池充电器。 它是一个转换器。 BQ25756仅在降压-升压模式下工作。 这是不正确的。 它可以在降压、升压和降压-升压模式下工作。 根据您的输入和输出电压、它可以在3种模式中的任何一种模式下工作。 如果您有高压应用、我建议采用 BQ25756、如果您只有低压应用、则建议采用 BQ25756E、如果您想要在 VIN 和 VBAT 之间传输电源路径来为系统负载供电、则建议采用 BQ25750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫,谢谢你。

    是否可以将 BQ25750/BQ25756与2个 MOSFET 一起使用? 从我发现的,我认为有需要所有4工作正常.

    无论如何、指定为5MR 的输出电流检测电阻具有相同的限制。 电流越大、电阻越低、例如以2MR 为例、50A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuno:

    默认输入检测电阻(RAC_SNS)为2 mΩ、该寄存器允许高达50A 的输入电流限制范围。 如果需要较低的电流、可以使用较高的电阻器、例如5 mΩ。 在这种情况下、IAC_DPM 寄存器值应乘以系数2/5、以便对正确的电流进行编程。 例如、如果使用5-mΩ RAC_SNS、并且将寄存器编程为值0x60、则 RAC_SNS 上的实际最大电流为:12A * 2/5 = 4.8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´s、没错、但问题在于 RBAT_SNS 必须为5MR、并且我们具有低充电电流、但放电电流很高。

    一种选择是在放电模式下使用 MOSFET 绕过此电阻器(可能具有 BQ25750的启用特性之一)

    或者、作为替代方案、使用 BQ25756进行电池充电和另一个直流/直流(如 LM5122)进行放电。

    "你怎么知道的?

    BQ25750/6是否可与2个 MOSFET 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuno:

    BQ25756或 BQ25750无法与2个 FET 一起使用。 我们将在今年晚些时候推出一款仅降压充电器器件。

    对于 DCR、最小值是固定的、以便系统正常运行、因为我们的 IC 中有一项称为自适应电感器识别的功能。

    我认为您为 RBAT_SNS 建议的替代方案不可行。 反馈电路根据5m Ω 电阻器设计而成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那种情况下最好采用  BQ25756 作为充电器和附加升压转换器进行放电、对吧?

    这款新器件有任何预期的发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不可能改变 BRAT_SNS、我认为您可以使用升压转换器进行放电。 我必须要问,即使在最大20A 的电流,功率损耗只有2W,你可以处理多少功率损耗 maxmium ?

    预计发布日期为6月底。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流将低于10A、因此低于0.5W、这是该应用和2512电阻器可接受的。

    我将从 BQ25750开始、如果可用、我稍后可能会将其更改为仅限降压转换器。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您有任何其他问题、请告知我们、