This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:与外部时钟同步的参数

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357027/tpsm63603-parameters-for-synchronizing-to-an-external-clock

器件型号:TPSM63603

我有一些数据表中似乎没有解答的问题:

  1. 对于 RRT 值设置的频率与 EN/SYNC 引脚上外部时钟的频率是否有任何要求?
  2.  TPSM63603是否能够通过具有展频特性的 EN/SYNC 引脚与外部时钟同步?
  3. 如果它可以支持外部扩频、 TPSM63603可以同步到的输入时钟中是否存在多种可变性、这是什么?

非常感谢、

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.对 RRT 值没有要求。 但我建议 RRT 值与时钟值相同、以便器件能够以预期的开关频率启动、因为器件在 RT 模式下启动、检查 RT 值以设置开关频率。 如果应用需要不同的频率、则外部时钟源可以更改该频率。  

    2/3. 一旦与外部时钟同步、SPSP 将被关闭并禁用。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答、Jimmy。

    我的理解是、TPSM63603 具有内部扩频模式、如果与外部时钟同步、该模式会关闭。  我相信这就是你的2/3回答所表示的。

    我关于扩频的问题与外部时钟本身有关。

    外部时钟必须有多稳定?  如果外部时钟频率变化 ±20%、 TPSM63603将 跟踪和同步这些变化。  如果外部时钟频率发生变化是由于通过展频机制调整了外部时钟导致的、TPSM63603是否 仍能够跟踪/同步该外部时钟?

     TPSM63603可以 跟踪怎样的外部时钟可变性?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    外部时钟的目的是为同步提供固定频率。

    电路尝试锁定至有效同步信号的上升沿、内部时钟频率应完成到外部时钟频率的平滑转换。 一旦时钟频率与 SYNC 信号相匹配、相位锁定就会开始、SYNC 信号在2048个周期后有几个脉冲。  

    我认为该器件的速度不足以检测和跟踪外部 SYNC 信号上的抖动效应、并且没有实现该器件并在内部时钟频率上锁相。  

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时响应!