This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:我能否获得用于64S (6Parallel 4系列)电池组锂离子电池的精确 SOC 和 SoH

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ78350-R1A, BQ76920, BQ76907, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356081/bq78350-r1a-can-i-get-accurate-soc-and-soh-for-6p4s---6parallel-4-series-battery-pack-lithium-ion

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76907BQ78350、BQ4050

您好!

刚从事 BMS (电池管理系统)移动电源项目、并了解了 BQ78350-R1A 电量监测计器件。

需要知道  

1) 1) 是否能够向 MCU 提供 SOC/SOH 数据、并能够以基于电池条的状态以及电池1%到100%的指示的形式显示在 LCD/OLED 上?

2)因为我可以查看数据表,它仅提供 LED/LCD 条形状态,每种分辨率为20%的 SOC ,这是正确的吗? 或者、我们是否以1%的分辨率显示从1%到100%的数据?

3) 我可以将配套控制器 BQ76920与锂离子18650电池以6个并联(每个串联电池) 和4个串联配置进行连接、电池平衡是否存在任何问题?

请提供建议  

谢谢。此致、

Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:此电量监测计可以向 MCU 报告 SOC 和 SOH。 它可以在5个 LED 上显示 SOC。 每个 LED 都具有可配置的 SOC 阈值。

    #2:它只能驱动5个 LED。 默认阈值为0/20/40/60/80%。

    第三:是的。 在其限制范围内保持平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以看到、该器件支持 SOC 和 SOH 的 LCD 显示屏。 这意味着它在 LCD 上仅显示条形形式的数据分辨率?

    来自数据表

    谢谢。此致、

    Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以点线(条)的形式显示数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    根据 BQ78350-R1A 的数据表、推荐的配套器件是 BQ769020、您能否建议 我们可以使用 BQ769020器件代替 BQ769020。  

    因为 BQ76907具有比 BQ769020更多功能、如

    1) 1) 2至7节电池的灵活配置

    2) 2) 专用的16位或24位 Δ-Σ 库仑计数器 ADC

    3)多种功耗模式(典型电池组运行范围条件)

    –正常模式:32 μA 到175 μA

    –睡眠模式:6 μA

    –DEEPSLEEP 模式:2.7 μA

    –关断模式: ​

    请提供建议。

     

    谢谢。此致、

    Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq76907与 bq78350不兼容。

    TI 结合了 bq4050 (CEDV)等单片解决方案。  https://www.ti.com/product/BQ4050

    这可能更适合您的应用。