This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:TPSM63606:TPSM63606是否支持输出12V@6A 和15V 输入?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356743/tpsm63606-tpsm63606-can-tpsm63606-support-output-12v-6a-with-15v-input

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: TPSM63608

您好专家:

TPSM63606在输入为15V 时是否支持输出12V@6A?

我正在搜索一个将15V 输入调节为 输出12V@6A 的解决方案。

TPSM63606是否适合该用途?

谢谢。

G 长良治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPSM63608可支持该应用。

    请参阅随附的 WEBENCH 设计仿真结果

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    吉米