This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我使用两个 Bq76952器件。 我需要使用23节电池并执行电池平衡。 请向我提供任何参考设计或应用手册、

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356798/bq76952-i-am-using-two-bq76952-devices-i-want-to-use-23-cells-and-do-cell-balancing-please-provide-me-any-reference-design-or-application-note

器件型号:BQ76952

您好

我使用两个 Bq76952器件。

我需要使用23节电池并执行电池平衡。

我是否可以从 AFE1 (下部 AFE)( 即电芯0)到电芯11)连接12个电芯、并从 AFE2 (上部 AFE) (即电芯17到电芯27)连接11个电芯。

在此类配置中、我们还必须使用哪些电池来执行电池平衡。

请向我提供任何参考设计或应用手册、

谢谢

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    我们有一个可堆叠参考设计:

    这对于高侧堆叠应用、在 FET 驱动电路上实现低侧 FET 驱动应用将容易得多。

    至于每个 AFE 使用哪些电池、可以通过多种不同的方式进行分布。 因此您可以决定每个 AFE 有多少节电池。 平衡将在每个 IC 之间独立完成、因此如果您希望它们全部平衡到相同的水平、  0x0084 CB_SET_LVL () 子命令。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙