请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C41
- 输入电压:100-240V、50-60Hz、转换为400V DC
- 输出电压:24V
- 输出功率:200W
大家好!
我将着手电源的设计和开发、其连续输出功率140W 、峰值功率200W。 ((通用输入)
我想用输出电压为400V 的 PFC 电路和单开关正向转换器
请推荐一些我将在设计中使用的 IC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我将着手电源的设计和开发、其连续输出功率140W 、峰值功率200W。 ((通用输入)
我想用输出电压为400V 的 PFC 电路和单开关正向转换器
请推荐一些我将在设计中使用的 IC
您好!
您可以 在此处搜索 TI 参考设计。 您为什么考虑将单开关正向转换器作为拓扑来满足您的设计规格? 无论 PFC 前端如何、您都需要400V 至24V/200W 解决方案。 您也可以免费下载并使用 TI 功率级设计器 来比较各种功率级。
此致、
史蒂夫