This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356252/tps548d22-tps548d22

器件型号:TPS548D22

大家好-我正在研究的是 TPS548D22、它可以通过任何方法使用外部 D/A 转换器或 PWM 来调节器件的输出电压裕量。

(请参阅 Slaae23 - 具有电流输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路(修订版 A)(TI.com) 或

slva845a -为 UCD90xxx 电源序列发生器和系统管理器设计电压裕量调节电路(修订版 A)(TI.com)

默认电压为0.75V、我们希望以电子方式调节输出的裕量、以便在0.675V 至0.825V i.e、0.75V +/-10%之间设置。

谢谢

此致、Ranjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [quote userid="604543" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356252/tps548d22-tps548d22是否可以使用外部 D/A 转换器或 PWM 来为设备输出电压提供裕量。

    可以。

    遥感正极(RSP)引脚为高阻抗、因此您可以在输出电压和 RSP 引脚之间放置一个电阻器以调节输出电压。  只需确保 VOSNS 仍然连接到输出电压、而不是 RSP 引脚。

    如果您使用 VSEL 电阻器来选择0.75V 输出、并且 RSP 和 RSN 之间没有电阻器、那么即使您在 VOUT 和 RSP 之间有一个1k 至10k 的电阻器、标称输出电压也将为0.75V。

    然后、您可以通过将电流驱动到 RSP 引脚来调整 VOUT、降低 VOUT 或从 RSP 引脚灌入电流来提高 VOUT。

    例如、如果在 VOUT 和 RSP 之间有一个10kΩ 电阻器、则流入 RSP 网络的每个1μA 电流将使 VOUT 降低10mV (1μA x 10kΩ= 0.010V)。  如果将7.5μA 驱动至 RSP、输出电压将降低75mV、裕量 VOUT 将降低10%。  同样、如果从 RSP 网络灌入7.5μA、输出电压将提高75mV、裕量增加10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还需要使用遥感。 那么、是否有在 RSP 和 VOUT (VOSNS 连接到 VOUT)之间插入10K 电阻器并将电流从 D/A 转换器注入 RSP 以实现裕度的解决方案? 这样可行吗? 此外-是否有一个可被用来选择被插入 RSP 和 VOUT 之间的电阻器值的公式来设定输出电压?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也需要使用遥感功能。 [/报价]

    我懂了。

    那么在 RSP 和 VOUT 之间插入10K 电阻器(VOSNS 连接到 VOUT)并将电流从 D/A 转换器注入 RSP 以实现裕度的解决方案是不是?

    可以。  遥感点处的 Vout 与 RSP 引脚之间存在一个10kΩ 电阻器。  VOSNS 需要在遥感点保持与 Vout 的连接。

    是否可以使用?

    此外-是否有公式可用于选择在 RSP 和 VOUT 之间插入的电阻器值来设置输出电压?

    该公式将取决于 可用的 DAC 电压或电流。

    VOUT = Vrsp + RRSP x (Iadj)

    其中:

    Vrsp 是由 VSEL 引脚设置的 RSP 调节电压

    RRSP 是 Vout 和 RSP 之间的电阻值

    Iadj 是从 RSP 汲取到 DAC 或调节源的电流。

    如果使用 DAC 电压和串联电阻器(Radj)进行调整:Iadj 为(Vrsp - Vadc)/ Radj

    例如、 DAC 电压为0-1V、VSEL 选择0.75V、RRSP = 10kΩ、且目标调整范围为+/- 75mV (10%)

    最大灌电流为 Vrsp - Vdac (min)= 0.75V

    最大源极电压为 Vdac (max)- Vrsp = 0.25V

    最大输出调整= Vout (max)- Vout (nom)= 0.075V

    Radj_max = RRSP x Vadj (source_max)/(Vout (max)- Vout (nom))= 10kΩ x 0.25V/0.075V = 33.3kΩ

    当 Vdac = 1V 时、Iadj 为(0.75V-1V)/ 33.3kΩ 7.5μA = 7.50μA、输出电压将为:0.75V + 10kΩ x (-Vac)= 0.75V - 0.075V = 0.675V

    当 Vdac = 0.5V 时、Iadj 将为(0.75V - 0.5V)/ 33.3kΩ= 7.5μA、而输出电压将为:0.75V + 10kΩ x (7.5μA)= 0.75V + 0.075V = 0.825V

    在 DAC 输出电流能力的限制范围内、这些电阻器可以一起缩放、但我不建议 RRSP > 10kΩ。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    希望这将有助于澄清说明中的任何混淆:

    注意: 我添加了 Cdiff、它是 RSP 和 RSN 之间的差分滤波器。  调整后应使用 RRSP 形成一个小于80ns (2MHz)的时间常数、以避免减少控制环路带宽内的反馈相位。

    在靠近电感器到 RSP 的 VOUT 之间添加前馈电容器也很有用、可以安装前馈电容器以补偿电感器和 Cout 的本地输出和负载的遥感电压之间的传输延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图和讨论的计算公式为:VSEL = 0.75V 且 RSP 不使用任何反馈电阻器。  

    使用反馈电阻器时如何工作? 例如、VSEL = 0.6V、R1 = 2.55K、R2 = 10K、 以实现 Vout = 0.75V  

    使用反馈电阻器时、计算 Radj 的公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    方程不变、只有进入方程的几个因素发生变化。

    我假设 VSEL = 0.6V 时、您意味着 VSEL 配置为选择 Vrsp = 0.6V (100kΩ 至 BP 和4.64kΩ 至 AGND (用于闭锁故障响应)或3.16kΩ 以实现断续)  

    在这种情况下、上述公式中的 Vrsp 将为0.6V、RRSP 将为2.55kΩ

    需要将 VOUT 从0.75V 降低到0.675V、流入 RSP 的电流仍为 ΔVout μ A/RRSP = 0.075V/RSP = 2.55kΩ 29.4μA

    需要从 RSP 灌入相同的电流、以将 Vout 从0.75V 提高到0.075V

    在 Vrsp = 0.6V 的情况下、从1V DAC 获取29.4μA 电流所需的调节电阻器为(1V - 0.6V)/ 29.4μA = 13.6kΩ  

    即 RRSP x (Vdac - Vrsp)/ ΔVout = 0.4V/0.075V x 2.55kΩ= 13.6kΩ