主题中讨论的其他器件: UCC25660
您好!
我想设计一个采用 LLC 拓扑的直流/交流转换器、
我正在设计一个输入电压18-36伏、输出电压230 Vac 的转换器。
我 想使用 UCC25600 IC。
您是否知道任何计算工具和不同的 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCC25600专为直流/直流 LLC 应用而设计。 看起来您正在尝试设计直流/交流逆变器。
以下链接将带您转至可用于该应用的 TI 产品页面。
如果您对这些产品有任何疑问、 请在 e2e 中重新发布问题、并在主题中提供产品标题。 因此、合适的应用工程师可以帮助您完成设计。
此致、
您好,金枪鱼
我们在网站上还没有 UCC25660x 的仿真文件。 由于其用于功率级验证、因此您可以使用 UCC25640x simplis 仿真 文件。 一旦功率级组件通过验证、您就可以在使用 UCC25660进行构建的同时使用相同的功率级。
此致
马尼坎塔
您好!
您将需要 Simplis 才能使用 simplis 文件。 Simplis 是 Symmetrix 拥有的软件包。
以下链接将带您转至可找到 Simplis 软件的网站。
https://www.simetrix.co.uk/products/simetrix-simplis-classic.html
此致、