This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 4电池读数电路

Guru**** 2393505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357006/bq76952-bq76952-4-cell-reading-circuit

器件型号:BQ76952

使用 BQ76952测量4节电池的电压。
注意:我们为8节和4节电池设计了硬件。 为了读取4节电池的电压、我们在具有0欧姆电阻器的 VC4-VC8之间短路。
将 Settings:Configuration:VCell mode 设置为0x00AA。
原理图设计如下图所示。
问题:我们正确读取了电池1、2和3的值。 但我们读取的电池4电压低于其实际值30mV 的电压。 我们在哪里犯错?

此设计有什么问题吗?  

同时、当我们未连接电阻器 R69、R70、R71和 R72时、测量 VC5、VC6和 VC7的电压。 VC8上没有电压。 这些测量值是否正常? VC5、6和7是否会有电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burak、

    您的 Vcell 模式设置不正确。 您需要使用当前正在使用的单元格的位置来配置此项。 例如、对于"Cell 8"、 设置:配置:Vcell 模式[Cell 16 Mode] 位应置位。

    此外、AFE 上的短接引脚未正确短接。

    需要在 VC1-VC0、VC2-VC1和 VC16-VC15之间连接一个真正的电芯。 如以下常见问题解答中所示:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙