This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066, UCC28C56H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356272/ucc28c56evm-066

器件型号:UCC28C56EVM-066
主题中讨论的其他器件: UCC28C56H

您好!

我正在使用 UCC28C56EVM-066评估板进行测试。

我的评估板需要评估板提供5V 的电源。 因此、我将从 Vaux (18.7V)获取电源到电路板上。 我的板最多只需要 100mA 的电流。

因为我之前逐个检查、所以电路板上连接的东西只有 将18.7V 转换为5V 的 TPS7B6950QDCYRQ1稳压器和 将5V 转换为3.5V 的 ATL432LIAQDBZRQ1分流稳压器。
连接评估板之前、先从电源测试我的板、观察到的电流消耗最大值为 21mA 和电压符合预期(5V 和3.5V)。

将评估板连接到评估板(VAUX)后、评估板就会停止工作。  

昨天、当仅  焊接 TPS7B6950QDCYRQ1时、观察到的0mA 在连接到电源时被绘制。 然后连接到评估板(VAUX)、我的评估板和评估板都能正常工作。

那么、造成评估板损坏的问题是什么、最大程度是什么。 Vaux Aux 输出上的电流?

如果需要任何信息、请告诉我、并帮助我解决该问题。

谢谢!

Tejasri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri,

    很抱歉、我不清楚您在说什么? 如何通过图片、原理图、方框图、波形来帮助分享详细信息?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    UCC28C56EVM-066评估板| TI.com -我正在讨论的评估板链接。

    我需要 Aux 引脚的详细信息-最大情况是什么。 VAUX 引脚的输出电流。

    有关 ZD2200-be 变压器的详细信息和电流详细信息。



    谢谢!

    Tejasri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejarsi、

    AUX 可用输出电流与 VOUT 电流相结合受 CS 限制(由 R24//R25设置)。 VOUT 将需要大部分总 CS 电流、而流经 AUX 的电流将由来自 UCC28C56H 的 VDD (引脚7)的电流需求决定。 IVDD 是静态电流 Iq、以及驱动 MOSFET Q5所需的电流。 MOSFET 平均电流为 Qg * F。 辅助总电流为 Qg 1.86mA 1.3mA。 假设 PWM 静态偏置和 MOSFET 开关所需的总 AUX 电流小于2mA。 如果您想窃取一些用于偏置其他电路的 AUX 电流、则应该可以在高达1A (D12、D13的电流额定值) 但我建议将 AUX 电流限制为几十毫安、并请注意从 AUX 绕组获取的每一点点功率都是用于 VOUT 的功率要少得多。

    此致、

    史蒂夫