This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:软启动引脚损坏

Guru**** 2503085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348282/lm22673-soft-start-pin-damage

器件型号:LM22673
主题中讨论的其他器件:LM22672

我使用的是 LM22673。 我在一块板上使用该器件两次、一次是3.3V 输出、另一次是5V 输出、输入电压为24V。  在过去3年中、我 从客户那里收到了10多块有缺陷的 PCB。 有时3、3V 是缺陷、有时5、V 是缺陷。 其始终是软启动引脚(100nF)、 "损坏"、表示接地短路(几欧姆至1k)。  是否有解决该问题的建议?

请参阅原理图 R201 (56k)未组装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您的问题。

    如果您打算包含任何附件、我将看不到它们。

    您能否提供原理图和布局以供查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您重新附加此信息。 我现在可以看到它了。

    以下是我的评论。

    原理图

    • R201的目的是什么? 引脚5 SS 的典型应用是通过电容接地以对软启动时间进行编程
    • 为4A 峰值设置了电流限制。 确保 L203的额定功率可满足此要求
      • V201也是如此。 我不能弥补 PN
    • 一个欠阻尼第二级滤波器(L206)会给器件稳定性带来问题。 请查看此应用手册、了解欠阻尼第二级滤波器如何影响稳定性、以及如何抑制它们以实现正确的直流/直流设计。

    布局

    • C201、C209远离输入引脚。 如果可能、我建议将其放在更靠近的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢评论

    R201未组装(由 BOM 完成)

    电流限值设置在低于18k (Iadj)时、根据数据表应提供2A 限值、或者我的假设是否正确?

    V201是 MBRS3200、肖特基、额定电流为3A

    L203额定值为4.5A、饱和电流稍高于

    L206是一个铁氧体色差、我必须检查波特图

    有什么想法、为什么 SS 引脚受到影响/存在缺陷?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    不用客气。

    电流限值被设置到低于18k (Iadj)根据数据表应提供2A 限值,或者我的假设是否不正确?

    是的、这似乎是正确的。

    有什么想法、为什么 SS 引脚受到影响/存在缺陷?

    [/报价]

    我不能是积极的。 器件以某种方式变得过载。 可能是处理/组装 ESD 或系统中的其他东西、 可能会对其造成损坏。 可能是连接到 Vout 的东西、Vout 具有通向 SS 的路径。

    R201未组装(由 BOM 完成)

    [/报价]

    因此、R201从未用于任何设计中。 它在电路板上的意图是什么?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R201从未在该设计中使用过、它源自之前使用 LM22672的设计、并为 EN 引脚构建了一个分压器、而不是放置了一个连接到 GND 的电阻器 C205。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    Marshall 正在度假 、返回后将返回给您。  

    感谢您的耐心等待、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我建议您 在受控环境中对您的设计进行一定程度的加速寿命测试。

    这可以在完全运行 条件下、在温度室中评估高温下的电路板。

    如果您能够重现故障、这将暴露直流/直流设计的系统问题。

    否则、在组装/处理器件时可能会出现系统级或其他问题、例如 ESD 损坏。