This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:具有 i2c (通过 ISO1640)上 BQ7695202的 EV2400。

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, ISO1640, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353314/ev2400-ev2400-with-bq7695202-over-i2c-through-iso1640

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:ISO1640BQSTUDIO、、BQ40Z50

我已经开发出使用14节锂离子电池的 Eurocard 尺寸电路板。 此外、我有一个用于插入 Raspberry Pi Pico W 的插座、该插座使用 I2C 协议与 BQ7695202进行通信。 我使用 ISO1640芯片、REG1用于为2侧上的 ISO1640供电。 在 Raspberry Pi Pico W (1侧)上、RPI 以3.3V 电压为 ISO1640供电。

但是、在这种情况下(使用 bqStudio)、我已移除 RPI、并将端口2 I2C (Vout、VSS、SD 和 SCL)的4条线插入。 这将使 EV2400能够通过 ISO1640 (从1侧)与 BQ7695202进行通信。 这意味着我需要从计算机/EV2400侧1为 ISO1640供电、并且需要从 Vout 供电。 由于1侧没有其他器件、因此我可以接受3-5.5V 电源。

很遗憾、无法通过 bqStudio 1.3.124和 EV2400 0.32版本打开 Vout。

此致
S·V·科尔内斯





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、Steinar、

    按照该主题中的步骤、我最终进行了一些测试: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110144/ev2400-how-to-enable-vout1-3-3v-output

    我能够获得输出电压。 您是否准确按照这些步骤进行了操作? 此外、EV2400可能无法完全正常工作。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    参考 您对 Jun 的回答(2年前)。
    "

    VOUT 只能设置为0V 或5V。

    要控制此引脚、请启动 bqStudio 并选择任意 bq40z50器件。 然后单击"Registers"选项卡。 转至菜单"自动循环"并使用"2引脚控制""启用负载"来更改状态。 该菜单旁边的复选框意味着它被设置为5V、否则被设置为0V "

    我无法在菜单"autoyle!"中 我有 bq769202。  我所拥有的 bqStudio 的软件版本可能不支持它?

    RGS
    施泰纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Steinar、

    您能给我看一下 BQStudio 屏幕是什么样子的屏幕截图吗?

    此致、

    尼克·理查兹