团队成员
我想知道 UV 检测是否会在触发 OCP 后启用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、您好!
感谢您的答复。
客户 进行了测试,过程是:直接将低侧反馈电阻连接到 GND -他们想要触发 OVP,但由于 Vin=14V,Vout_set=12V,所以即使短接 R506,也不会触发 OVP。 然后是输出下拉、因为触发系统 UV 保护(外部 DSP 控制)、且 DSP 禁用了 TPS56837。
在经过一段周期禁用时间后、再次启用器件 、他们发现它可以工作大约28ms、然后触发保护、如图2所示、电流为图3所示的 SW 电压。
现在、对于我而言、困难之处在于我无法确认器件触发哪个故障、当它们短接 R506时、FB 电压为0V、因此占空比变为最大值。 它们没有负载、我没有看到电感器电流大于 OCP 点。
您是否曾在这种情况下测试器件的性能?启动时 FB 连接到 GND、您能帮助检查在 这种情况下触发了哪个故障吗?

图1:原理图

图2:重新启动

图3:电流、SW
谢谢!
哈利、您好!
TPS56837没有 Vout 引脚、所有与电压相关的故障保护都基于检测到的 FB 电压。
在软启动期间、未产生输出电压。 UVP 或 OVP 仅在软启动结束时工作。
因此、如果您在软启动期间将 FB 短接至 GND、由于反馈为0V、IC 将以最大占空比工作、但不会因为 UVP 不工作而关断。 软启动结束时、欠压保护功能与 IC 在软启动后检测到0V FB 时一样正常工作。 如果系统控制信号没有使 EN 为低电平以主动关断 TPS56837、则在软启动结束以及额外的 UV 保护等待时间后、IC 将因 UVP 而关断。 对于 TPS56837、通过 SW 放电电阻器的输出放电功能在触发 UVP 时也将起作用。 它将尝试在断续时间后重新启动-如果没有外部 EN 禁用信号关闭 TPS56837。
谢谢。
安德鲁
哈利、您好!
您能否测量第一个 SW 脉冲和最后一个 SW 脉冲之前的时间间隔?
我预计约为30ms。 TPS56837的 SS 末端是 VSS 达到900mV 时。 根据计算公式得出的 SS 时间是当 VSS 达到600mV 时、数据表上的上电序列中介绍了该值。
数据表中标记了 TSS 和 SS 结束之间的时间间隔为0.43xTss。 22ms x 1.43= 31.716ms。 考虑到电容通常具有+/- 20%的变化范围、并且我们的 ISS 电流源也有变化、这次似乎是合理的。

VSS 将被拉至高于 Vref、并且 VSS 电压指示 SS 端设置为高于 Vref 以避免干扰。
谢谢。
安德鲁